User Library Parameter

简短说明

文件: \examples\AdavancedVAFunctions\Parameters Library\UserLibParameter.va

默认平台: mE5-MA-VCL

简要说明

演示如何为用户库元素提供参数。

此示例演示了如何为用户库元素提供参数。 该库元素使用 IntParamReference 算子将内部参数 Process0/UserLibElement/DoInvert/Value 移动到 UserLibElement 框的参数 Invert。 可以通过调用 UserLibElement 的上下文菜单并 选择“Properties”来更改此参数。 注意:可以使用密码“abcabc”打开 MyLibElement。

您可以在算子参考文档的Library Parameters一节中找到关于 Parameters Library 的详细介绍。